Medios de direccionamiento: la topología de la red de control se asigna a direcciones únicas.
La dirección de un nodo se compone jerárquicamente:
Para cada conexión de red, el controlador de bloque asociado determina una dirección local, que identifica de forma exclusiva el nodo dentro de la red local. La dirección completa del nodo se forma de la siguiente manera: A la dirección local se le añade el índice de subred de la red local asignada por el padre. A su vez, el índice de subred se coloca delante de la dirección de nodo del padre.
La longitud del índice de subred (en bits) viene determinada por el dispositivo. Por el contrario, la longitud de la dirección local viene determinada por el tipo de red.
Un nodo sin red principal es un nodo de nivel superior con dirección 0. Un nodo con una red principal que no contiene ningún padre es igualmente un nodo de nivel superior. Se le da la dirección local de la red principal.
Vea aquí un ejemplo de red de control:

En el ejemplo, las direcciones de los nodos se representan en notación hexadecimal.
Los 4 primeros dígitos representan la dirección de la matriz correspondiente en la
red principal, por ejemplo 0x007A=122 para PLC1. El siguiente byte (en fuentes azules) está reservado para el índice de subred y
va seguido de la dirección local (ejemplo: C=12 para Node-ID 12). La estructuración de las direcciones hace posible un algoritmo de enrutamiento
simplificado. Las tablas de enrutamiento, por ejemplo, son innecesarias. La información
sólo se consulta localmente: a través de su propia dirección y a través de la dirección
del nodo padre. Sobre esta base, un nodo puede procesar correctamente los paquetes
de datos:
-
Si la dirección de destino se corresponde con la dirección del nodo actual, se supone que éste es el receptor.
-
Si la dirección de destino comienza con la dirección del nodo actual, entonces el paquete de datos está destinado directamente a un hijo o a un descendiente del nodo y debe ser reenviado.
-
En todos los demás casos, el receptor no es descendiente del nodo actual y el paquete de datos debe reenviarse a su propio padre.
El direccionamiento relativo es un caso especial: Las direcciones relativas no contienen el número de nodo del receptor, sino que describen directamente la ruta del emisor al receptor. El principio es similar a la ruta relativa en el sistema de archivos: La dirección consiste en el número de pasos por los que debe transportarse el paquete hacia arriba. Se trata de los pasos hacia el padre correspondiente y del camino posterior hacia abajo hasta el nodo de destino.
La ventaja del direccionamiento relativo es que dos nodos del mismo subárbol pueden seguir comunicándose si el subárbol completo se desplaza a otro lugar de toda la red. Mientras que el direccionamiento absoluto de los nodos debe modificarse debido a este cambio, el direccionamiento relativo sigue siendo válido.
Determinación de la dirección
Para que un nodo conozca su propia dirección, debe conocer la dirección de su nodo padre o saber que es un nodo de nivel superior. Para ello, el nodo envía un mensaje durante el arranque a todos los dispositivos de la red para determinar la dirección. Mientras no reciba respuesta a este mensaje, el nodo se considera un nodo de nivel superior, pero sigue buscando un posible padre. Un nodo padre responde anunciando su dirección. De este modo, el nodo completará su dirección de forma independiente y la anunciará a las subredes.
La determinación de la dirección puede realizarse durante el arranque o a petición del PC utilizado para la programación.